This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM348:仿真模型

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818801/tina-spice-lm348-simulation-model

器件型号:LM348
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的 LM348 PSpice 模型有问题。 我从 TI 的网站下载了最新的模型、但是我遇到了仿真问题。 我首先使用一个简单的运算放大器电路、无论我的输入是什么、我都将获得稳定的3V 直流输出。

我希望模拟正弦波振荡器电路、但我无法通过此步骤。 该模型似乎存在问题。 请帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    如果您使用 TINA-TI 来仿真您的电路、您能否在 TINA-TI 仿真文件中发布您的电路?

    如果您正在使用另一个仿真器、是否可以发布您的电路原理图?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    您是否有可以发送给我们的仿真文件?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    您是否能够通过仿真解决您的问题? 如果不是、请回复、以便我们为您提供帮助!

    谢谢、

    Tim Claycomb