This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:IC 封装不匹配

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821906/tida-00961-ic-foot-print-not-matching

器件型号:TIDA-00961

您好!

您能否确认电路中使用的组件 U304是 LP2986AIMM-3.3/NOPB。 光绘文件中提到的间距为0.65mm、仅适用于 SSOP 封装 IC。 但 LP2986 IC 没有 SSOP 封装。 只有 SIOC、VSSOP 和 WSON 封装可用。 我们是否可以使用 VSSOP 封装 LP2986AIMM-3.3/NOPB 作为 U304实现相同尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、6040053

    请将 TIDA-00961 CAD 文件中的 SSOP 封装与 LP2986AIMM-3.3/NOPB 数据表中的 VSSOP 封装说明进行比较。

    它应该兼容。谢谢!