请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01530 主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1
你(们)好
我在 TIDA-01530中检查了 Q5和 Q16的功能。
- Q5:“MOSFET Q5阻止 VMOTOR 电源产生的电压。”
- Q16:"当慢速绕组未激活时、N 沟道 FET Q16会阻止电机电压到达 SH 引脚"
是否可以使用智能二极管(LM74610-Q1)和 n 通道 FET (而不是 Q5和 Q16)来配置电路、如下所示?