This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01530:反向电流保护解决方案。

Guru**** 2614185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01530, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821792/tida-01530-reverse-current-protection-solution

器件型号:TIDA-01530
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1

你(们)好

我在 TIDA-01530中检查了 Q5和 Q16的功能。

  • Q5:“MOSFET Q5阻止 VMOTOR 电源产生的电压。”
  • Q16:"当慢速绕组未激活时、N 沟道 FET Q16会阻止电机电压到达 SH 引脚"
     

是否可以使用智能二极管(LM74610-Q1)和 n 通道 FET (而不是 Q5和 Q16)来配置电路、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置可能没有问题、但请注意、LM74610-Q1的最大额定电压为45V、持续时间为2ms。  TIDA-01530设计使用60V MOSFET 在快速绕组处于活动状态时阻止慢速绕组上产生的电压。  如果在慢速绕组上产生高于45V 的电压、则无论智能二极管电路(上图中的 Q1)中使用的 MOSFET 的额定电压如何、都将超出 LM74610-Q1的绝对最大额定值。  此外、智能二极管配置中使用的 MOSFET 的额定电流和电压必须符合雨刮器应用中预期的电流和电压、因此该器 件将类似于 TIDA-01530设计中的 N 沟道 MOSFET Q5。  

    这个配置似乎用 LM74610-Q1和相关电容器取代了 TIDA-01530设计中的小型 MOSFET Q16和电阻器 R54。  这可能不比原始设计更具成本效益。