请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我的客户希望使用 WEBENCH 进行 LM5180评估、但它不起作用。 这方面是否有任何问题?
此外、它们还将使用 LM5180设计3个输出变压器、但某些工具(计算表、EVM)只有2个输出选项。 那么、如何设计它呢?
此致、
Kotaro Yamashita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.