This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5180:WEBENCH 不适用于 LM5180

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820796/webench-tools-lm5180-webench-don-t-work-for-lm5180

器件型号:LM5180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望使用 WEBENCH 进行 LM5180评估、但它不起作用。 这方面是否有任何问题?

此外、它们还将使用 LM5180设计3个输出变压器、但某些工具(计算表、EVM)只有2个输出选项。 那么、如何设计它呢?  

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、您好!

    您能否分享您发现问题的设计条件。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    抱歉、我尝试重新启动浏览器、然后 WEBENCH 开始工作。

    是否有任何方法将3输出条件限制为 WEBENCH?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kotaro-San、您好!

    目前、Webench 不支持该器件的多输出条件。 我们将请求有关板载设计此产品的相关产品线。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、

    查看 LM5180数据表中的双输出设计示例。 我们还有许多多输出参考设计。

    根据 输出电压比选择第三个次级绕组的匝数比,这样 NS1: NS2:NS3 = Vout1:Vout2:Vout3。

    此致、

    Tim