This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI 中 Cree LED 的设计

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820625/tina-spice-designing-of-cree-led-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能给我一种在 TINA-TI 中设计 Cree LED 用于其仿真目的的方法吗? LED 的器件型号为 MHBAWT0F0BD265E。  

当我尝试设计时、我提出了这样的参数:

饱和电流:0.1

峰值波长= 455nm

能量间隙= HC/λ= 2.73eV

最大正向电流= 350mA

正向电流典型值= 180mA

最大功率分配= 7W

现在、如果我尝试找到串行电阻、由于 Cree LED 没有电流与电压的线性关系图、因此我找不到电阻。 更重要的是、Cree LED 在16V 时的电流= 0、在18V 时的电流为180mA。 因此、我不需要线性图。 因此、即使在更改了发射系数后、阈值也可以设置为16V、但线性图不会更改、并且在18V 时无法获得180mA 的电流。  

可以帮帮你吗?

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../cree_5F00_at_5F00_forum.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    您是否在 SPICE 中尝试过使用二极管模型.model 进行实验? 您可以在.model 中为 SPICE 中的二极管使用许多旋钮、而不是在 TINA 中使用本机变量。 我想、如果您阅读.model 手册并使用这些旋钮并将其与二极管模型中固有的公式相匹配、您将能够在一定程度上满足您的需求。

    通过在谷歌搜索等、应该有足够的二极管模型手册

    Herman