请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00281 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
您好!
我正在寻找 TIDA-00281设计的参考软件、我找到 了 tidcbd2文件、其中包括 Motorware 路径中的一些文件:
E:\sw\modules\hal\boards\TIDA-00281\F28x\F2802x\src、根据路径、可以观察到它与 motorware 路径相关、但在内部
路径:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\modules\hal\boards、没有 TIDA-00281这样的文件夹名称。