This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:BLDC 电机的软件控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816187/tida-00281-software-control-for-bldc-motor

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我正在寻找 TIDA-00281设计的参考软件、我找到 了 tidcbd2文件、其中包括 Motorware 路径中的一些文件:

E:\sw\modules\hal\boards\TIDA-00281\F28x\F2802x\src、根据路径、可以观察到它与 motorware 路径相关、但在内部

路径:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\modules\hal\boards、没有 TIDA-00281这样的文件夹名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否从 TI TIDA-00281产品页面下载了软件包?

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它包括各种代码、lab01、lab02等、但我没有找到这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照参考手册第6节中的说明进行操作。  您必须首先安装 Motorware、然后将 zip 文件中的 TIDA-00281文件添加到正确的子目录中、如手册的第6.2节所述。  然后、这将包括 user.h 文件和 hal 文件在正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您 Jiri 和 Clark、我按照第6.2节的说明操作、但仍然有相同的问题、我已随附屏幕截图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目结构如下所示: