This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4308:PMP4308 50V 20A 充电器:信息缺失

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820291/pmp4308-pmp4308-50v-20a-charger-missing-information

器件型号:PMP4308

您好!  

我想知道有关[URL=https://www.ti.com/tool/PMP4308?keyMatch=pmp4308&tisearch=Search-EN-Products]PMP4308[/url]的一些信息。 我正在寻找用户指南。 此外、我想知道该设计中使用的是哪种电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、没有可用的用户指南、但请注意电源模块的参数如下:

    VIN_MIN (V)  48V

    VIN_max (V) 56.5V

    VOUT_nom (V)  50V

    Iout_max 20A

    输出功率1000W

    并且有五种模式可供选择:IO=5A、IO=10A、IO=15A 和20A 以及开/关。

    此外、 本设计中使用的电感 L3是 TDK 制造的47uH、 由于是定制的、因此不提供详细的器件型号。

    此致、

    Teng