请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4308
您好!
我想知道有关[URL=https://www.ti.com/tool/PMP4308?keyMatch=pmp4308&tisearch=Search-EN-Products]PMP4308[/url]的一些信息。 我正在寻找用户指南。 此外、我想知道该设计中使用的是哪种电感器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4308
您好!
我想知道有关[URL=https://www.ti.com/tool/PMP4308?keyMatch=pmp4308&tisearch=Search-EN-Products]PMP4308[/url]的一些信息。 我正在寻找用户指南。 此外、我想知道该设计中使用的是哪种电感器。
您好 Stefan、
很抱歉、没有可用的用户指南、但请注意电源模块的参数如下:
VIN_MIN (V) 48V
VIN_max (V) 56.5V
VOUT_nom (V) 50V
Iout_max 20A
输出功率1000W
并且有五种模式可供选择:IO=5A、IO=10A、IO=15A 和20A 以及开/关。
此外、 本设计中使用的电感 L3是 TDK 制造的47uH、 由于是定制的、因此不提供详细的器件型号。
此致、
Teng