主题中讨论的其他器件: LMK04828、 ADC12DJ3200、 LMX2594
在 TIDA-01023中、主 器件 LMK04828 SDCLKout1应 与从 器 件 LMK04828 CLKin0进行直流耦合。
我假设 从 器件 LMK04828 CLKin0应用作 SYNC 输入。
同步输入 应始终保持低电平并接受正脉冲、因此不能 进行交流耦合。
查看 LMK04828 EVM 的默认配置、SDCLKout1是 LVPECL16、 从 器件 LMK04828 CLKin0上应该有一个端接电阻器(100欧姆)、但我找不到它。
我还在 LMK04828数据表中找不到一些差分直流耦合方法或规格(例如内部偏置电压、输入阻抗)。
这使我感到困惑。
另一个用途是 ADC12JD3200 SYSREF 输入 应始终保持低电平并接受正脉冲,如同步 输入,但 TI 建议 SYSREF 输入采用交流耦合。
因此、我假设内部结构 在没有驱动器时将 SYSREF 输入保持在低电平。
或者、我应该在 SYSREF 事件之前启用 SYSREF 接收 器、并在 SYSREF 事件之后禁用 SYSREF 接收器。
谢谢。