This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01023:LMK04828 CLKin0直流耦合方法

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01023, LMK04828, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819056/tida-01023-lmk04828-clkin0-dc-coupling-method

器件型号:TIDA-01023
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADC12DJ3200LMX2594

在 TIDA-01023中、主 器件 LMK04828 SDCLKout1应 与从 器 件 LMK04828 CLKin0进行直流耦合。

我假设 从 器件 LMK04828 CLKin0应用作 SYNC 输入。

 同步输入 应始终保持低电平并接受正脉冲、因此不能 进行交流耦合。

查看 LMK04828 EVM 的默认配置、SDCLKout1是 LVPECL16、  从 器件 LMK04828 CLKin0上应该有一个端接电阻器(100欧姆)、但我找不到它。

我还在   LMK04828数据表中找不到一些差分直流耦合方法或规格(例如内部偏置电压、输入阻抗)。

这使我感到困惑。

另一个用途是 ADC12JD3200 SYSREF 输入 应始终保持低电平并接受正脉冲,如同步 输入,但 TI 建议 SYSREF 输入采用交流耦合。

因此、我假设内部结构   在没有驱动器时将 SYSREF 输入保持在低电平。

或者、我应该在 SYSREF 事件之前启用 SYSREF 接收   器、并在 SYSREF 事件之后禁用 SYSREF 接收器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术上讲、这一点在任何地方都没有披露、但我们观察到、LMK04828 HSDS 8mA 输出共模和摆幅与双极模式下的 CLKinX 共模和摆幅要求非常匹配。 因此、在这种特殊情况下、差分输入的直流耦合应该起作用。 我们在数据表中没有对该用例进行表征、因此无法保证这种行为。 但是、将来的任何事情都不可能阻止这种使用情况。

    我同意、缺少 SDCLKout1 100Ω 端接。 它应该包括在内、最好靠近输入引脚。

    至于同步输入保持低电平、有两种方法可以解决此问题:首先、直流耦合可以确保 SDCLKout1/3的输出状态在不使用时始终被视为低电平。 其次、软件控制可用于重新路由 SYSREF 输入路径、因此即使 CLKin0更改状态、也不会发生任何情况。

    最近、ADC 组推荐了第二种解决方案(在事件前启用接收器、在事件后禁用接收器)以及交流耦合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Derek。

    我还注意  到从器件 LMK04828 SDCLKout9与 ADC12DJ3200 EVM 上的 LMK04828 CLKin0进行交流耦合。

       ADC12DJ3200 EVM 上的 LMK04828 CLKin0是单端输入、因此我想  它不能与从器 件 LMK04828 SDCLKout9进行直流耦合。

    我只发现  ADC12DJ3200 EVM 上有一个终端电阻器、因此 我假设  从器 件 LMK04828 SDCLKout9的输出类型为 HSDS。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 已经 执行了 ADC12DJ3200EVM 用户指南附录 B.2中建议的修改、绕过板载 LMX 器件进行外部输入。 这会将信号通过平衡-非平衡变压器传递到100 Ω 端接交流耦合输入。 剩余的270 Ω 电阻器 R71可用于偏置 LVPECL。 我将尝试让 ADC 组的某个人发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Derek。

    这似乎是我的错误。

    LMX2594 SYSREFOUT 与    ADC12DJ3200 EVM 上的 LMK04828 CLKin0进行交流耦合、  从    件 LMK04828 SDCLKout9连接到 TSW14J56板。