This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:滤波器设计工具

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818343/webench-tools-filter-design-tool

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

滤波器设计工具非常好、但 MFB 拓扑仅允许增益为1或更大的原因也在其中。  为了匹配 ADC 输入范围、我需要在信号路径中添加一些衰减、因此必须添加另一级。  是否有办法实现增益小于1的设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    滤波器设计工具允许 MFB 设计在正数范围内小于1dB。

    如下图所示、我指定的增益为0.5dB、显示为1.059V/V 实际上、当您指定的增益小于1dB 时、

    默认情况下将选择 MFB 拓扑。  

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    感谢您的快速回复。  实际上、要实现小于单位增益的增益、我需要能够以 dB 为单位输入一个负数(即小于零)、或者输入一个小于1的 V/V 值。  这是可行的吗?

    此致、James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    目前、由于 UI 将最小增益限制为1V/V、因此无法实现  

    感谢您的反馈、我们会将其添加到我们的待办事项中、以供将来改进之用!

    此致、

    Alfred