This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5180:如何加快 LM5180仿真?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5180, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816287/tina-spice-lm5180-how-to-speed-up-lm5180-simulation

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

非常感谢您为 我提供的支持、LM5180可在 TINA 中迅速仿真。 该模型在 TINA 中工作正常、但运行即使是5ms 的瞬态分析也需要很长时间。 是否 有办法加快仿真过程。启用 PC 处理器的其他内核等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您能否发送您正在仿真的 LM5180 TSC 文件? 我们将进行检查并返回给您。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1680.LM5180_2D00_Q1_5F00_TRANS_5F00_ENCRYPTED.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    TI 上周通过此论坛向我提供了随附的文件。

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您所附的.tsc 文件仅包含 LM5180-Q1符号。 在我们建立正确的测试台/测试电路之前、不会进行仿真。  我们需要您使用 LM5180-Q1符号创建的测试电路。 请附上这个。  

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5180_2D00_Q1_5F00_1_5F00_6_2D00_27_2D00_19.TSCHere、您可以开始!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    仿真在开始频繁切换后需要一些时间。 我认为仿真需要一些时间才能切换。  我修改了几个分析参数的值以加快仿真。 但未观察到仿真时间显著缩短。 PFA 更新的仿真文件 e2e.ti.com/.../0841.LM5180_2D00_Q1_5F00_1_5F00_6_2D00_27_2D00_19.TSC

    另外、请检查另一个选项。 请转到“分析”-->“选项”。 以下窗口打开。

    请将线程数增加4

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您的支持。 我模拟了您提供的更新文件。 似乎略有改进、但并不显著、尤其是在开关启动时。 此外、在"线程数"下拉列表中没有选择"4"的选项;我选择了默认值"Max"。

    我是否可以尝试其他任何方法来加快速度?

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们尝试了有助于加快仿真速度的各个方面。 当频繁切换时、仿真似乎需要一些时间。 请选择最大线程数。 我看不到任何其他可以加快仿真速度的选项。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将使用您提供的更新文件进行进一步的仿真。 我已将线程数设置为最大值。 非常感谢您为解决我的问题所做的努力。

    谢谢、

    Saurabh