This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010047:TIDA-010047

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817974/tida-010047-tida-010047

器件型号:TIDA-010047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01622

您好!  

我来自一家制造 GaN 器件的公司、

我们不是电路设计专家、 但我认为具有260kHz 开关频率的"TIDA-010047 22W/in3、93.1%峰值效率、100W USB-PD 3.0交流/直流适配器参考设计"是测试我们器件的绝佳平台尽管 TIDA-010047演示套件不出售、但我们是否有可能从   TI 购买 TIDA-010047和 TIDA-01622演示套件?

非常感谢、

此致、

Chihshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chihshu、

    感谢您关注 TIDA-010047和 TIDA-01622。

    现在、这些电路板未售出。 但是、我可以随时回答您的问题。

    BR

    Cheng