请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010047 主题中讨论的其他器件: TIDA-01622
您好!
我来自一家制造 GaN 器件的公司、
我们不是电路设计专家、 但我认为具有260kHz 开关频率的"TIDA-010047 22W/in3、93.1%峰值效率、100W USB-PD 3.0交流/直流适配器参考设计"是测试我们器件的绝佳平台、尽管 TIDA-010047演示套件不出售、但我们是否有可能从 TI 购买 TIDA-010047和 TIDA-01622演示套件?
非常感谢、
此致、
Chihshu