请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI 团队:
我们正在开发28V/10A 电池充电器双开关正向转换器拓扑、
因此,我们怀疑宽输入范围(85VAC 至265VAC)是否可以通过两个正向开关实现
转换器。
请推荐合适的拓扑和控制器 IC
谢谢、此致
Ganesamurthy.S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ganesa、
您的问题非常具体。 您是否碰巧考虑了可能适合您需求的 TI 产品? 如果您这样做、请告知我们、以便我们可以将您安排到合适的团队、为您提供进一步的帮助。
您可以访问 www.ti.com 并 转到产品部分、查看是否有任何密切相关的产品、然后让我知道、以便我可以将此帖子发送给正确的组。
Herman