This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:2开关正向转换器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817054/tina-spice-2-switch-forward-converter

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

      我们正在开发28V/10A 电池充电器双开关正向转换器拓扑、

因此,我们怀疑宽输入范围(85VAC 至265VAC)是否可以通过两个正向开关实现

转换器。

请推荐合适的拓扑和控制器 IC  

谢谢、此致

Ganesamurthy.S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesa、

    您的问题非常具体。 您是否碰巧考虑了可能适合您需求的 TI 产品? 如果您这样做、请告知我们、以便我们可以将您安排到合适的团队、为您提供进一步的帮助。

    您可以访问 www.ti.com 并  转到产品部分、查看是否有任何密切相关的产品、然后让我知道、以便我可以将此帖子发送给正确的组。

    Herman