请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4041-N 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
团队、
我的客户有以下问题。
我在使用 LM4041-N-ADJ SPICE 模型时遇到问题。 如果我将 V-接地并将 V+正极偏置、它将调节为编程电压(1.5V)。 但是,如果我将 V+接地并将 V-负偏置,则不会进行调节。 你可以帮帮我吗?
我已附加 LTSpice 文件和符号。
"lm4041-n-adj"应该是.asy、"adj shunt reg"应该是.asc 扩展、因此请更改。
e2e.ti.com/.../lm4041_2D00_n_2D00_adj.date2e.ti.com/.../adj-shunt-reg.dat
BTW、发布这些文件的最佳方式是什么?
谢谢、
Aaron