This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4041-N:SPICE 模型问题

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571997/tina-spice-lm4041-n-spice-model-question

器件型号:LM4041-N
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

团队、

我的客户有以下问题。  

我在使用 LM4041-N-ADJ SPICE 模型时遇到问题。 如果我将 V-接地并将 V+正极偏置、它将调节为编程电压(1.5V)。 但是,如果我将 V+接地并将 V-负偏置,则不会进行调节。 你可以帮帮我吗?

我已附加 LTSpice 文件和符号。

"lm4041-n-adj"应该是.asy、"adj shunt reg"应该是.asc 扩展、因此请更改。

e2e.ti.com/.../lm4041_2D00_n_2D00_adj.date2e.ti.com/.../adj-shunt-reg.dat

BTW、发布这些文件的最佳方式是什么?   

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    遗憾的是、根据 LTSpice 的 EULA、我们不能协助解决 LTSpice 问题。

    我们查看了 TINA-TI 中的器件、发现当 V+节点接地时、该器件不能正常工作。 该模型是使用 BJT 器件的旧模型、但我没有找到使模型在此配置中正常运行的方法。