This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62180:WEBENCH 生成的占空比在 TPS62180上大于100%

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS62135, TPS62140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572481/webench-tools-tps62180-webench-generated-duty-cycle-greater-than-100-on-tps62180

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS62140A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

我们的客户使用 TPS62180生成了新的 Webench 设计、并获得了大于100%的占空比图。    请告诉我、我是否可以与您的团队分享该设计、以便您可以研究该问题。  输入为5.1V 至8.5V。  输出为5V @ 1.9A。

谢谢、

George Peterson

TI AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    我们已离线连接此问题。 我们正在研究这个问题、并将很快返回给您。
    感谢您的报告。
    此致、
    苏里南人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    当您与 Webench 团队合作处理该模型时、我只想确认这是该 IC 的完美正常工作条件。

    但是、如果您只需要1.9A、那么 TPS62135或 TPS62140A 可能是更好的选择。 您能否分享有关应用程序需求的更多详细信息(如有需要、通过电子邮件)?