Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS62135, TPS62140A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62180 主题中讨论的其他器件: TPS62135、 TPS62140A
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 Webench 团队:
我们的客户使用 TPS62180生成了新的 Webench 设计、并获得了大于100%的占空比图。 请告诉我、我是否可以与您的团队分享该设计、以便您可以研究该问题。 输入为5.1V 至8.5V。 输出为5V @ 1.9A。
谢谢、
George Peterson
TI AFA