This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS55340:宏的平均值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573306/tina-spice-tps55340-the-mean-of-macro

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我们仿真 了 TPS55340 TINA-TI 瞬态参考设计(slvma31)。

这个宏的电容含义是什么?

这条红线是什么意思?

除非我更改这些值、否则仿真结果不会改变。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、

    它是电容器的宏/子电路表示。 对于定义电容器、重要的要求是电容值、它是串联的寄生电阻以及在仿真开始时对其进行初始充电。 在下划线部分中定义了这些因素:

    C =>电容值

    ESR =>寄生串联电阻

    x =>并联的电容器数量、其中1表示单个电容器

    IC =>仿真开始时电容器上的初始充电/电压

    希望这澄清了您的疑问。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈维尔-圣

    感谢您的回复、但我感到困惑。

    当我更改了我之前附加过的宏值(红线)时、仿真结果不会改变。

    但是、当我在宏参数编辑器中更改以下值时、仿真结果会发生变化。

    这些差异是什么?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、

    宏内部部分用于定义这些参数和属性部分、您可以根据原理图要求对其进行修改。 换句话说、您正在从您显示的窗口中解析这些参数、这将是 TINA 在仿真电容器宏时将使用的最终值。 这样、TINA 用户就可以轻松地右键单击组件、选择属性并更改参数、而不是在每次需要更改时都输入宏。

    谢谢!!

    此致、