This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:和二极管

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178103/pmp8740-and-diodes

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: PMP8677

各位专家:

在 PMP8740中、特别是在文件"PMP8740 Rev_E 2kW BC 升压+辅助- Schematic.pdf "中、二极管 D5 S1M-13-F 有什么具体功能? 使用它不会改变任何东西吗?

请确认/建议。 谢谢你。

此致、

Gerald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    D5允许从 C7上存在的整流交流电压(PFC 升压的输入)对辅助电源(C24)的输入电容进行峰值充电。  不可以、请勿移除该二极管。  如果您这样做、辅助电源将无法工作、并且 C24可能会由于交流纹波电流过大而烧断。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian、

    仅是客户提出的后续问题:
    "为什么在 PMP8677项目的 SNVR414.PDF 中找不到与 D5类似的二极管?"

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP8677中没有 PFC 稳压器、因此二极管电桥后的电压不会在每个线路周期放电至0V。