Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP8740 主题中讨论的其他器件: PMP8677
各位专家:
在 PMP8740中、特别是在文件"PMP8740 Rev_E 2kW BC 升压+辅助- Schematic.pdf "中、二极管 D5 S1M-13-F 有什么具体功能? 使用它不会改变任何东西吗?
请确认/建议。 谢谢你。
此致、
Gerald