This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:无升压输出

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603134/webench-tools-tps40210-no-boost-output

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的社区:

我使用了 WEBENCH 创建的使用 TPS40210的设计来获得升压输出电压。 我使用了 WEBENCH 工具中的原理图、BOM 和所有内容。 我已经构建了电路板、它似乎不提供升压输出电压、它为我提供与输出相同的输入。 我尚未连接任何负载。 是否有任何方法可以调试电路以获得首选结果? 或者我在哪里出错了?

输入= 9-28V (我给出了该电压范围)

预期输出= 50V

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hariharan、

    您的器件是否在切换? 如果没有、您能否检查 EN 引脚的连接以及它是否具有正确的电压电平? 如需更多帮助、请与我们分享您的设计(如有可能、请使用"公开共享"选项)。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=682485C07E56DC61


    RC - 0.2V
    SS - 2.7V
    EN - 0V
    COMP - 4.1V
    FB - 0.3
    ISNS - 17.8mV
    GDRV - 3.7V
    BP - 4.2V
    VDD - 4.9V (即使 I SUPPLY 7V、它仅从电源消耗如此多的电流)
    输出电压- 18.9V
    输出电流- 500mA (消耗在无负载条件下提供的电流)

    此外、如果我将电压增加到8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。
    输入电压为10V 时
    RC - 200mV
    SS - 6V
    EN - 0V
    COMP - 9V
    FB - 200mV
    ISNS - 21.7mV
    GDRV - 0V 0r 0.1mV (无开关)
    BP - 8V
    VDD - 10V
    输出电压- 9.6V
    输出电流- 1mA

    现在、根据计算结果、我将 RFB1更改为2.2K、我应该得到17.3V
    当输入电压低于7.8V 时
    RC - 0.25V
    SS - 4.43V
    EN - 0V
    COMP - 1.9V
    FB - 0.7V
    ISNS - 19.3mV
    GDRV - 0.37V
    BP - 6.9V
    VDD - 7.5V
    输出电压- 17.26V
    输出电流- 1mA

    此外、如果我将电压增加到7.8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。
    输入电压为10V 时

    RC - 0.19V
    SS - 1.1V
    EN - 0V
    比较器- 8.17V
    FB - 0.38V
    ISNS - 21.8mV
    GDRV - 0V (无开关)  
    BP - 8V
    VDD - 10V  
    输出电压- 9.6V
    输出电流- 1mA

    注意:我对新的 TPS40201-Q1 IC 进行了去色和重新焊接,结果与我之前提到的相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、

    我没有看到 WEBENCH 设计本身有任何明显的问题。 我将通知产品线应用工程师并请求有关支持。 我会将我可以获得的任何信息传回。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送您自己用于绘制 PCB 的原理图。  Webench 是正确的、但 在复制 Webench 原理图时似乎有一些错误。  请准确标记所有组件值或器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Layout.pdfYouhao、

    请找到所附的原理图和布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、您好!

    我们花了一段时间来查看您的版式、   由于版式图稿顶部的参考编号太多、因此该版式不符合要求。  它看起来像是 一个双层板、对吧?   我 没有看到良好的实心铜连接、而只是一条小迹线、指示电源电流 从电流感应电阻流回电源接地、即 输入和输出电容器共享的接地。  请参阅数据表布局指南。

    此致、

    Youhao