工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的社区:
我使用了 WEBENCH 创建的使用 TPS40210的设计来获得升压输出电压。 我使用了 WEBENCH 工具中的原理图、BOM 和所有内容。 我已经构建了电路板、它似乎不提供升压输出电压、它为我提供与输出相同的输入。 我尚未连接任何负载。 是否有任何方法可以调试电路以获得首选结果? 或者我在哪里出错了?
输入= 9-28V (我给出了该电压范围)
预期输出= 50V
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的社区:
我使用了 WEBENCH 创建的使用 TPS40210的设计来获得升压输出电压。 我使用了 WEBENCH 工具中的原理图、BOM 和所有内容。 我已经构建了电路板、它似乎不提供升压输出电压、它为我提供与输出相同的输入。 我尚未连接任何负载。 是否有任何方法可以调试电路以获得首选结果? 或者我在哪里出错了?
输入= 9-28V (我给出了该电压范围)
预期输出= 50V
谢谢
Webench 设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=682485C07E56DC61
RC - 0.2V
SS - 2.7V
EN - 0V
COMP - 4.1V
FB - 0.3
ISNS - 17.8mV
GDRV - 3.7V
BP - 4.2V
VDD - 4.9V (即使 I SUPPLY 7V、它仅从电源消耗如此多的电流)
输出电压- 18.9V
输出电流- 500mA (消耗在无负载条件下提供的电流)
此外、如果我将电压增加到8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。
输入电压为10V 时
RC - 200mV
SS - 6V
EN - 0V
COMP - 9V
FB - 200mV
ISNS - 21.7mV
GDRV - 0V 0r 0.1mV (无开关)
BP - 8V
VDD - 10V
输出电压- 9.6V
输出电流- 1mA
现在、根据计算结果、我将 RFB1更改为2.2K、我应该得到17.3V
当输入电压低于7.8V 时
RC - 0.25V
SS - 4.43V
EN - 0V
COMP - 1.9V
FB - 0.7V
ISNS - 19.3mV
GDRV - 0.37V
BP - 6.9V
VDD - 7.5V
输出电压- 17.26V
输出电流- 1mA
此外、如果我将电压增加到7.8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。
输入电压为10V 时
RC - 0.19V
SS - 1.1V
EN - 0V
比较器- 8.17V
FB - 0.38V
ISNS - 21.8mV
GDRV - 0V (无开关)
BP - 8V
VDD - 10V
输出电压- 9.6V
输出电流- 1mA
注意:我对新的 TPS40201-Q1 IC 进行了去色和重新焊接,结果与我之前提到的相同。
e2e.ti.com/.../Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Layout.pdfYouhao、
请找到所附的原理图和布局。
谢谢