请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00322 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 TDC1000
您好!
我已经根据 TIDA-00322参考 设计设计设计了定制板。 我使用了您在原理图中提供的相同器件。 在 XDS100V2调试探针的帮助下、我还成功地通过 JTAG 对 MCU 进行了编程。 我 使用 UNIFLASH 作为刷写工具从德州仪器固件文件夹上传了 TDC1000_C2000_FW-v1.42-1MHz.hex 文件。 这是正确的十六进制文件还是需要上载其他文件? 此外、您提供的 GUI 是否可与我的板配合使用? 我之所以提出这一问题、是因为当我在选择端口部分中打开 GUI 时、我的板会出现在 COM3上、但当我点击连接按钮时、它会显示"Connect failed! 检查 COM 端口号"。 我正在运行 Windows 7。
谢谢、
Florin