This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00322:TIDA-00322

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00322, UNIFLASH, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601931/tida-00322-tida-00322

器件型号:TIDA-00322
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTDC1000

您好!

我已经根据 TIDA-00322参考 设计设计设计了定制板。 我使用了您在原理图中提供的相同器件。 在 XDS100V2调试探针的帮助下、我还成功地通过 JTAG 对 MCU 进行了编程。 我 使用 UNIFLASH 作为刷写工具从德州仪器固件文件夹上传了 TDC1000_C2000_FW-v1.42-1MHz.hex 文件。 这是正确的十六进制文件还是需要上载其他文件?  此外、您提供的 GUI 是否可与我的板配合使用? 我之所以提出这一问题、是因为当我在选择端口部分中打开 GUI 时、我的板会出现在 COM3上、但当我点击连接按钮时、它会显示"Connect failed! 检查 COM 端口号"。 我正在运行 Windows 7。

谢谢、  

Florin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Florin
    我已联系支持此产品的同事寻求帮助。
    其中一个将在明天作出回应。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、
    感谢您的快速响应。 我期待听到他们的声音。
    Florin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florin、

    我不确定为您提供了什么 GUI、但这是要使用的正确 GUI: www.ti.com/.../tidc731

    您上传的十六进制文件应该可以正常工作。

    在与 GUI 通信时、您使用的是哪个端口? JTAG 仅用于对 MCU 进行编程、您需要使用单独的 FTDI USB 电缆连接到接头 J5、以实现 GUI 和 MCU 之间的 UART 通信。

    此致、