This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2531EMK:通过使用两个 CC2531 USB 软件狗,充当无线 USB 连接器

Guru**** 2532170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605841/webench-tools-cc2531emk-by-using-two-cc2531-usb-dongle-act-as-wireless-usb-connector

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

有人可以回答我的问题吗?

是否可以将 PC 和设备连接到 CC2531 USB 软件狗?

我需要的是、通过相互提供原始数据实现无线 USB 连接

除了我的问题之外、还有一个器件可以在通过 USB 电缆连接到 PC 时执行。

我只想摆脱电缆。

如果可能、我应该启动它吗? 或者可以给我一个示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    是的、这是可能的。 请记住、数据吞吐量有限。

    我建议首先查看以下软件示例: www.ti.com/.../swrc135

    谢谢、
    Fredrik