请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531EMK 主题中讨论的其他器件:CC2531
工具/软件:WEBENCH设计工具
有人可以回答我的问题吗?
是否可以将 PC 和设备连接到 CC2531 USB 软件狗?
我需要的是、通过相互提供原始数据实现无线 USB 连接
除了我的问题之外、还有一个器件可以在通过 USB 电缆连接到 PC 时执行。
我只想摆脱电缆。
如果可能、我应该启动它吗? 或者可以给我一个示例代码吗?