请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我想使用 Webench 设计一个 PSU:
我设置输入电源值(x 示例、从11.0伏到21.0伏)、但工作电压应为12伏。
在效率图中、我可以找到11.0伏、21.0伏和16.0伏的效率(我假设16是11至21伏之间的平均值)。
我需要知道12.0伏(标称工作电压)的效率值、以便在多个器件之间进行选择并获得最高效的器件。
是否有办法做到这一点?
谢谢。