This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:如何设置仿真参数并选择最佳器件?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604892/webench-tools-tps54302-how-set-simulation-parameters-and-choose-best-device

器件型号:TPS54302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我想使用 Webench 设计一个 PSU:

我设置输入电源值(x 示例、从11.0伏到21.0伏)、但工作电压应为12伏。

在效率图中、我可以找到11.0伏、21.0伏和16.0伏的效率(我假设16是11至21伏之间的平均值)。

我需要知道12.0伏(标称工作电压)的效率值、以便在多个器件之间进行选择并获得最高效的器件。

是否有办法做到这一点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    您是否正在寻找一个特定 Iout 的效率值或12伏标称电压的不同 Iout 范围内的效率值、以便在您的应用中在多个器件中进行选择?

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

      您可以单击 Advanced Options (高级选项)、然后在标称操作输入中输入值。 这将在 WEBENCH 可视化工具窗口中添加一列、您可以在其中按标称工作效率进行排序。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     附加的图像。