请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54231 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、先生、我需要28V 至5V 直流/直流转换器、并选择了 TPS54231 IC。我在 Tina ti 软件中进行了仿真、但我没有获得5V 的输出电压。我参考了本数据表中的应用手册连接了电路、但我获得了的电压 6.81mV、请帮我解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.