This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54231:Sferer

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604862/tina-spice-tps54231-sferer

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、我需要28V 至5V 直流/直流转换器、并选择了 TPS54231 IC。我在 Tina ti 软件中进行了仿真、但我没有获得5V 的输出电压。我参考了本数据表中的应用手册连接了电路、但我获得了的电压 6.81mV、请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    您是否使用 WEBENCH 生成应用 BOM? 如果没有、我建议将其用作起点。