This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27201:UCC27201未加密模型问题

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604219/tina-spice-ucc27201-ucc27201-unencrypted-model-issue

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一位客户在 PSpice 17.2中使用 UCC27201的未加密模型。 他看到以下问题:

未加密的 PSpice 模型仍然存在相同的问题。 出现“Extra text on line”错误。  请参阅随附的屏幕截图。

以下是错误消息:

下面是他正在使用的设置:

请向我发送您可能对客户有的任何问题。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    似乎.lib 文件已以某种方式被17.2或下载破坏。 以下是这些行在实际未加密 PSpice 模型中的样子:

    E_U5_E1        U5_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
    (8、1.45)(10、1.55)(12、1.65)(14、1.75)(16、1.80)(18、1.90)(20、1.95)))

    E_U1_E1        U1_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
    (8、1.45)(10、1.55)(12、1.65)(14、1.75)(16、1.80)(18、1.90)(20、1.95)))

    我会让用户再次下载该文件(或使用我在下面附加的文件)并查看该文件是否能解决问题。

    e2e.ti.com/.../UCC27201_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    您能否查看您在上一答复中附加的模型并确保它是正确的模型?

    客户表示仍然看到问题。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    您是否有机会查看我发布的最后一个问题?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    您能否验证您所连接的型号是否正确?

    客户仍然看到相同的错误。

    我只是想确保我们已经给他发了一个合适的模型。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我使用了未经加密的模型,从 Web 上下载,并在16.2中运行了仿真,它运行良好。 我还在17.2中运行了仿真、它运行正常。

    因此、该模型本身 在任何一个版本 的 PSPICE 中运行都没有问题。 如果您想、您可以向我发送他们的项目文件夹、 我可以在我的结尾处尝试一下、看看 我是否可以在  设置中找到导致问题的原因、但未加密的模型很好、在16.2和17.2中都能正常工作、没有任何问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    感谢您的所有帮助!

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist