主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一位客户在 PSpice 17.2中使用 UCC27201的未加密模型。 他看到以下问题:
未加密的 PSpice 模型仍然存在相同的问题。 出现“Extra text on line”错误。 请参阅随附的屏幕截图。
以下是错误消息:
下面是他正在使用的设置:
请向我发送您可能对客户有的任何问题。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一位客户在 PSpice 17.2中使用 UCC27201的未加密模型。 他看到以下问题:
未加密的 PSpice 模型仍然存在相同的问题。 出现“Extra text on line”错误。 请参阅随附的屏幕截图。
以下是错误消息:
下面是他正在使用的设置:
请向我发送您可能对客户有的任何问题。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
Richard、
似乎.lib 文件已以某种方式被17.2或下载破坏。 以下是这些行在实际未加密 PSpice 模型中的样子:
E_U5_E1 U5_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
(8、1.45)(10、1.55)(12、1.65)(14、1.75)(16、1.80)(18、1.90)(20、1.95)))
和
E_U1_E1 U1_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
(8、1.45)(10、1.55)(12、1.65)(14、1.75)(16、1.80)(18、1.90)(20、1.95)))
我会让用户再次下载该文件(或使用我在下面附加的文件)并查看该文件是否能解决问题。
您好 Richard、
我使用了未经加密的模型,从 Web 上下载,并在16.2中运行了仿真,它运行良好。 我还在17.2中运行了仿真、它运行正常。
因此、该模型本身 在任何一个版本 的 PSPICE 中运行都没有问题。 如果您想、您可以向我发送他们的项目文件夹、 我可以在我的结尾处尝试一下、看看 我是否可以在 设置中找到导致问题的原因、但未加密的模型很好、在16.2和17.2中都能正常工作、没有任何问题。
此致、
Arash