This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5069:LTSPICE 的未加密模型

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601864/webench-tools-lm5069-unencryped-model-for-ltspice

器件型号:LM5069

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

我想在我的功率限制方案中使用 LM5069、但是我需要对性能进行仿真、而且我没有 PSPICE。  是否有未加密模型或 LTSPICE 模型可供我使用?  如果没有、我可以申请一个吗?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    在 LM5069的产品文件夹中、我们提供了 PSPICE 和 TINA 模型。 但是、我强烈建议在对 LM5069进行设计时使用我们的 nifty 计算器工具。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    此致、
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    感谢您提出备选方案。 我已经了解这些资源、并且明确需要一个未加密模型用于仿真、该模型超出了计算器工具或培训工具提供的功能。 是否可以提供?

    此致、

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我要将此主题移至仿真模型论坛。 工程师之一应该能够帮助回答您的问题:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez