请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI:
我想在我的功率限制方案中使用 LM5069、但是我需要对性能进行仿真、而且我没有 PSPICE。 是否有未加密模型或 LTSPICE 模型可供我使用? 如果没有、我可以申请一个吗?
提前感谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.