主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我的客户正在 使用 UCC28950并以70kHz 的频率设计 SMPS 48V 标称(目标56V) 2.5kW (最大3.0kW)的 ZVS 级。 随附 PDF 文件和 TINA-TI 模型原理图。 尽管 他已按照规格建模、但他无法达到56V。 他是否在变压器或输出线圈中进行了错误的计算? 还是 UCC28950中设置错误?
实际上、他使用 SPP20N60CFD 和 MURS360T3来开关 MOS 和功率二极管(ZVS 级)。他还使用 FDP032N08来提供反馈电压、并使用 UCC27324D 来提供栅极驱动器。
这些器件是否适合设计?
谢谢
Umbertoe2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_STEADY_5F00_test01.TSCe2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_STEADY_5F00_test01.pdf