This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:TINA-TI 仿真

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594738/tina-spice-ucc28950-tina-ti-simulation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户正在 使用 UCC28950并以70kHz 的频率设计 SMPS 48V 标称(目标56V) 2.5kW (最大3.0kW)的 ZVS 级。 随附 PDF 文件和 TINA-TI 模型原理图。 尽管 他已按照规格建模、但他无法达到56V。   他是否在变压器或输出线圈中进行了错误的计算? 还是 UCC28950中设置错误?

实际上、他使用 SPP20N60CFD 和 MURS360T3来开关 MOS 和功率二极管(ZVS 级)。他还使用 FDP032N08来提供反馈电压、并使用 UCC27324D 来提供栅极驱动器。

这些器件是否适合设计?

谢谢

Umbertoe2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_STEADY_5F00_test01.TSCe2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_STEADY_5F00_test01.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto

    您发送的.tsc 仿真已设置为410V 输入、您能否将客户在56V 输入时遇到问题的情况发送给我?
    通常在高达56V 的电压下运行时不会出现问题,但最小电压是多少? 我想知道、因为它设置了所需的占空比范围。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

     正确、410V 是输入电压;仿真无法在输出端达到56V、这是所需的条件。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umberto

    我已经能够运行这个仿真、我看到了与客户所看到的行为类似的东西、Vo 达到了大约27V、而不是更高。 我认为问题在于 TINA-TI 设置变压器匝数比的方式-仿真显示 Np = 5、NS1 = 1 NS2 = 1 、但结果更像 Np = 10、NS1 = 1 NS2 = 1。  

    一种快速选择是将次级匝数从1增加到2。

    我将在下周出差、因此我无法在这方面工作。 同时、我们将把这个问题移到 TINA-TI 论坛中、并要求我的同事对此进行研究。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_STEADY_5F00_test02.TSCe2e.ti.com/.../UCC28950-48V-3000W.xlsHiColin、

    这是客户的回复:

    我尝试遵循应用工程师的建议、但没有获得任何有意义的结果。 我尝试更改变压器的匝数比、但达到的最大电压为34V。

    今天下午、我尝试重新调整 Excel 电子表格、并根据电子表格中获得的结果更改无源器件的值(在进行数学计算之前)。 随附了 TINA-TI 和 Excel 文件的原理图。

    遗憾的是、结果并不显著。

    你有其他建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    我们能否进一步调查以尝试解决客户问题?
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    不幸的是、由于其他优先事项、我至少将在15日星期四有时间了解这一点-
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

     您是否进一步调查了客户问题、以验证结果为何不一致?
    谢谢

    Umberto