This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12001:从 Webench UL 文件中提取封装

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598446/webench-tools-lmz12001-extracting-footprints-from-webench-ul-files

器件型号:LMZ12001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench CAD 文件导出下载了 Altium 原理图和其他文件。 我下载并尝试导入 Altium、无法提取所有 PCB 封装。 我遇到以下错误

"关键字错误:步骤"

"关键字错误:EndFootprint "

帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、
    我们将很快在 TI.com 上可下载的 Ultra Librarian 免费读取器上修复此问题、并将在可用时告知您。
    此致、
    弗洛拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    该步骤文件不适用于所有软件包。 这 将为所有部件创建“关键字错误:步骤”和“关键字错误:EndFootprint”问题。

    尝试 从导出的文件中删除.txt 文件中的所有步骤(名称、package.stp)、并观察我们是否能够在 Altium 中导入库。

    此致、

    Shrinidhi Bhat