This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504EVM-674:V_Bat/VSTOR 上的 BQ25504输出电压不正确

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597954/tina-spice-bq25504evm-674-bq25504-output-voltage-on-v_bat-vstor-not-correct

器件型号:BQ25504EVM-674

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

早上好、

我们联系您、因为 PSpice 上的 BQ25504 EVM 仿真有问题。

输出电压不会由超过1V 的输入电压进行调节。 该组件的输出电压值高于 OW_Voltage、电阻和电容器的值与商用 EVM 相同。 在实际仿真中、我看到输出电压一直限制在4.2V、但软件仿真使用的输出电压高于5伏。

您是否知道问题的发生时间?

此致、

Contini Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Contini、

    请注意、该器件会定期对某些电压进行采样、因此它们可能不会在编程的确切阈值触发故障。

    此外、必须将模型中的采样周期与实际器件中的采样周期进行缩短(使用 PSpice 项目中记录的名为 FAST 的参数)、否则仿真必须运行数秒(TSTOP)、这将导致工具崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、

    如果我缩短仿真时间、结果不应改变。 结果为何会改变?
    我用直流电源替换了太阳能电池、但如果我使用的输入电压超过3伏、则输出电压超过6伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、

    您能否共享您的 TSC 文件(TINA-TI)或 OrCAD PSpice 项目、以便我们可以对此进行研究。 请参阅以下一般指南:
    e2e.ti.com/.../592360
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 BQ25504 EVM 电路,但我用直流发电机替代了太阳能电池。  如果我将 VDC_IN 设置为3 [V]、则 VBAT 达到17V。

    问题是什么?

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../BQ25504_5F00_Demo.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    您是否能够确定问题是什么?

    查看您的 SPICE 模型、VBAT 上只有470nF 的电容。 应该至少有100uF 的电容。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请帮助我进行学位论文!

    我使用470nF 电容器来缩短仿真时间、就像使用带太阳能电池板的 BQ25504EVM 中一样(VBAT 为470nF)。

    现在、我更改了100uF 电容器、但使用过压保护(4、56V)计算时不尊重这一点! 我根据 BQ25504数据表进行的计算。

    如果我使用 VDC 输入= 3V、则瞬态结束时 VBAT 上的电压为5、57伏、而如果我使用1V 、则瞬态结束时 VBAT 上的电压为2、41V。

    问题是什么? BQ25504型号错误吗?

    e2e.ti.com/.../BQ25504_5F00_rev3_5F00_new-soglie.TSC