This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:Iout:6→1A on "Schematic"

Guru**** 2579695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597109/webench-tools-tps54620-iout-6-1a-on-schematic

器件型号:TPS54620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

您能告诉我以下 错误消息吗?

【条件】

器件:TPS54620

VIN:11~13V

输出电压:1.2V

输出电流为6→1A (当  从上部"Scatic"选项卡更改 Rload:0.2→1.2欧姆时、波特图模拟失败。)

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于继续进行调查、波特图的模拟 效果良好、但有以下变化。

    更改 Rload 时、如果通过更改"Sim"而非"Schematic"的 Rload 来执行仿真、则仿真成功。

    同样、如果您只需更改"Schematic"上的 Rload 即可运行仿真、则会导致错误。

    这是错误吗?

    如果是错误、是否可以修复?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    感谢您将此问题通知我们。 这是工具中的一个错误、我们正在研究一个可能的修复方法。 此时、请保持原理图 Rload 值和仿真原理图 Rload 值不变、以获得成功的仿真结果。

    此致、

    模块