This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54335A:90%占空比仿真失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54334, TPS54334EVM-722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596506/webench-tools-tps54335a-failure-for-90-duty-simulation

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54334TPS54334EVM-722

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在以下条件下模拟了 TPS54335A 的 Webench,但 出现了故障并指示“计算出的占空比超出限值”。

我认为 TPS54335A Webench 数据有一个错误、因为我尝试了低 Fsw 条件、但结果相同、请予以确认。

如果出现错误、请告知我修订计划。

・Vin:13.2V~21V

・Vout:12V

・μ V Iout:1.1A

【其他信息】

・当 Fsw 变为低电平值(100kHz、500kHz 等)时、结果是相同的(占空比超过限制)。

・TPS54335A 数据表被描述为"最短关断时间:0%"

・TPS54334进行了正常仿真、我认为 TPS54334和 TPS54335A 接近规格。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    我们将对此进行研究。 我们很快就会回来。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold-san

    感谢您的快速回复。
    我期待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    只要引导电容器电压高于2.1V、当 电压低 于2.1V 时、器  件将关闭高侧 FET、并打开低侧 FET 为引导电容器充电、TPS54335A/336A 就可以支持100%占空比、但充电时间非常短。  在 webench  上、我们根据充电时间和  半导体上的压降来限制最大占空比 。 为供参考、我将 TI EVM 的实际测试数据附在下方:

    TPS54335A

    输入电压(V)

    输入电流(A)

    输出电压(V)

    IO (A)

    最小关断时间(ns)

    注释

    12.69

    2.990

    11.91.

    2.990

    50ns

    VIN_MIN、用于12V/3A 输出

    11.0

    2.990

    10.2.

    2.990

    121.6

    输入电压为11V 时、输出电压为10.2V/3A

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San

    感谢你的答复。

    抱歉、还有其他问题;

    在同一条件(13.2Vin_min)下、TPS54334被正常仿真。

    我认为 TPS54334和 TPS54335A 是非常接近规格的器件。

    这些器件对于内部电路是否不同?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    TPS54335A 的版本已更新、新版本支持100%占空比。 我认为原因(但不确定)是我们没有更新 webench 数据、因为这些更改非常小、并且没有产生很大的差异。

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San

    感谢您的更新、

    请让我检查下面的一点、查看您所附的测试数据。
    关于测试数据,什么是 TI EVM?
    我认为它基于 TPS54334EVM-722并替代 TPS54335A、对吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    基于即将发布的 TPS54335A EVM 的测试。 在哪种 EVM 上进行测试不是主要问题、主要问题是 TPS54335A 可以支持100%占空比工作。

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San

    感谢您的好消息、我对 TPS54335A EVM 感兴趣。

    您的测试数据、开关频率的条件是什么?
    (TPS54335A 可调节)

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    RT 电阻为143千欧、开关频率为340kHz。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于所有用户、

    在此处进行澄清。

    TPS54335A 和 TPS54334都不能连续支持100%占空比、因此所谓的100%占空比运行基于瞬态响应、如果引导电容器电压足够高、则 HSF 可能会在几个甚至几十个时钟周期内开启。
    但我们无法使用它来计算输出输入电压关系。 90%最大占空比是此处使用的合理值。

    Ryan。