主题中讨论的其他器件: TPS54334、 TPS54334EVM-722
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在以下条件下模拟了 TPS54335A 的 Webench,但 出现了故障并指示“计算出的占空比超出限值”。
我认为 TPS54335A Webench 数据有一个错误、因为我尝试了低 Fsw 条件、但结果相同、请予以确认。
如果出现错误、请告知我修订计划。
・Vin:13.2V~21V
・Vout:12V
・μ V Iout:1.1A
【其他信息】
・当 Fsw 变为低电平值(100kHz、500kHz 等)时、结果是相同的(占空比超过限制)。
・TPS54335A 数据表被描述为"最短关断时间:0%"
・TPS54334进行了正常仿真、我认为 TPS54334和 TPS54335A 接近规格。
此致、
Satoshi