This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Sallen-key 高通滤波器的稳定性分析

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA191, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595573/tina-spice-stability-analysis-of-sallen-key-high-pass-filter

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA191LM2904

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在设计一个 Sallen-Key 高通滤波器、如下所示、输出是不可瞬态的。

因此、我使用以下电路分析该电路的稳定性。

Aol*beta 的波特图 为:

  

频率为12Hz 时、存在极点、为什么频率漂移高达300度? 我的基本知识是、极点可能会导致90度相移、这是不是错误的? 此外、0dB 处的斜率为-20dB/十倍频、 为什么该电路不可瞬态?  

谢谢!

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    采用 OPA191的电路:R1、C1、R2、C2在~12Hz 时添加2个极点、而在该相位期间增益没有太大变化。 因此、可以观察到相位大幅下降。

    采用 LM2904的电路:对于 Sallen-Key HPF、请尝试将运算放大器保持在电压跟随器模式。 稍后可以调整 R1、C1、R2和 C2以获得所需的截止频率。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢

    Pranesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pranesh、

    感谢你的答复。 我仍然有一个问题、Sallen-Key HPF 为什么应该是跟随器模式? Sallen-Key 滤波器的最大增益是多少?

    谢谢
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、


    我不是 Sallen-Key HPF 的专家。 但是、正如我所理解的、运算放大器在电压跟随器模式下用作缓冲器。 这意味着负载不应影响我的 HPF 特性(极点-零点位置)。 而且、由于它是一个滤波器、因此最好使用0dB 增益(单位增益)。

    但愿如此。


    谢谢

    Pranesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cera

    根据我的计算、您的电路的 Q 为负。 这是由电路中的增益5造成的。 查看您电路中的组件值(C 等于一个电阻器两倍)、您是否正在尝试设计一个 Q = 0.707的巴特沃斯滤波器? 如果您通过移除 R4来使增益= 1、然后通过我的计算 Q=0.707。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。 您的分析是正确的!

    顺便说一下、我仍然无法理解为什么相移这么大。

    谢谢、

    Cera