工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在设计一个 Sallen-Key 高通滤波器、如下所示、输出是不可瞬态的。
因此、我使用以下电路分析该电路的稳定性。
Aol*beta 的波特图 为:
频率为12Hz 时、存在极点、为什么频率漂移高达300度? 我的基本知识是、极点可能会导致90度相移、这是不是错误的? 此外、0dB 处的斜率为-20dB/十倍频、 为什么该电路不可瞬态?
谢谢!
Cera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在设计一个 Sallen-Key 高通滤波器、如下所示、输出是不可瞬态的。
因此、我使用以下电路分析该电路的稳定性。
Aol*beta 的波特图 为:
频率为12Hz 时、存在极点、为什么频率漂移高达300度? 我的基本知识是、极点可能会导致90度相移、这是不是错误的? 此外、0dB 处的斜率为-20dB/十倍频、 为什么该电路不可瞬态?
谢谢!
Cera
您好、Cera、
采用 OPA191的电路:R1、C1、R2、C2在~12Hz 时添加2个极点、而在该相位期间增益没有太大变化。 因此、可以观察到相位大幅下降。
采用 LM2904的电路:对于 Sallen-Key HPF、请尝试将运算放大器保持在电压跟随器模式。 稍后可以调整 R1、C1、R2和 C2以获得所需的截止频率。
但愿这对您有所帮助。
谢谢
Pranesh