This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 卡选择帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00834, ADS8688, TIDA-00320, TIDA-00557, TIDA-00560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594473/help-for-our-project-ti-cards-selection

主题中讨论的其他器件:TIDA-00834ADS8688TIDA-00320TIDA-00557TIDA-00560

尊敬的先生:

为了开发新项目(等效托架保护继电器) 、我需要从 TI 选择合适的模块、您能为我提供帮助吗?

我的要求如下所示、其符合要求

TIDA-00834和 ADS8555SEVM -具有 零交叉感测功能的4通道交流电流1或5A 和4通道交流电压63.5V 或110V、50/60Hz 的高速和精确模拟输入模块 (对于我的项目、我将 使用1个卡来支持4 + 4通道)

TIDA-00164和 ADS8688 - 用于8 个通道的高速和高精度4-20mA 或0-10V 模拟输入模块(对于我的项目、我将使用4个卡用于32个通道)

3. TIDA-00320高速数字输出模块2x8通道  (对于我的项目,我将使用 2个卡作为 16个通道),但我需要适合最大500V 的输出接触电压,最大20A 的直流电压。

4.TIDA-00557和 TIDEP-00074 RS232和 IEC 61850通信模块

5.TIDA-00560 LED 卡2x16个 LED (对于我的项目、我将使用 2个卡用于32个通道

根据以上选择、我需要 TI 的帮助、以选择适合以下项目。

  µs µs 感应数字输入模块2个16通道或4个8通道,输入电压300V 或150 DC 可变,可接受+-20%的变化,“0”至“1”的最大输入延迟:100至200 μ s,“1”至“0”的最大输入延迟:100至200 μ s。

时间同步 模块(IRIG 或 GPS)

具有 RJ45通信模块的 HMI。

4. 高速 处理器(CPU),在峰值处理过程中负载为50%

适合处理以下外部输入和输出,但内部逻辑、HMI 和通信要求除外

a. 32个数字输入

b. 32路模拟输入(4-20mA 或0-10V)

c. 16个数字输出

D.32 LED

µs、延迟的内部时间设置最小刻度限值应为100 μ s

f.适用于时间同步、干扰记录器、事件和开发新逻辑的选项

请帮助我选择合适的模块

此致

Vanathi Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanathi、

    感谢您提供有关此新设计的信息。  想知道您是否有一个可以共享的方框图、因此我们可以看到所有这些函数是如何互连的。  

    此外、您还请求了一个高速处理器、在峰值处理期间负载为50%-在峰值处理期间将会发生什么情况?

    还请提供有关 I/O 的详细信息-您说的是300V 或150V 信号-您只是想检测是否存在/不存在、还是要测量电压?

    请提供有关此设计要执行的接口和任务的更多详细信息。

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    感谢您的回答。 查找附件/链接 我们的要求方框图和我们的项目规划。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/0654.TI_5F00_Inputs.pdf

    1.高速处理器 -在模拟任何一个输出期间,所有模拟输入、数字输入、CT&PT 输入参数将被改变,以被捕获并记录在 CPU 内存中,以找出变化。  在此期间、处理器不应过载。

    2.数字输入正常 电压应为220V DC 或110V DC,分别适合承受我们提到的330V DC 或150V DC。

    3、数字输出接触正常 电压应为220V DC 或110V DC、分别适合承受我们提到的330V DC 或150V DC。

    谢谢、

    Vanathi Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanathi、

     我们仍在为处理器寻找可行的选择。  乍一看、C2000或 Sitara 系列似乎是理想的、尽管40个 I/O 信号是一项挑战。  我们将继续寻找最佳解决方案。  

    同时、我建议您与 Ittiam 联系、因为它们使 Sitara EVM 成为可能、并且它们可能具有可直接满足您要求的 EVM: www.ti.com/devnet/docs/catalog/thirdpartydevtoolfolder.tsp?actionPerformed=productFolder&productId=23460

    ~Leonard